メインコンテンツに移動

専用LSIなしで、どう実現? μC3×Sodiacが叶える音声ソリューションの秘密

~高リアルタイムでネットワークをサポートしたRTOSをお探しの方、音声合成をマイコンに取り込みたい方必見!µC3とSodiacをパートナー様より紹介~

画像
製品紹介

 

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ / RAファミリ / RZファミリ

開催日時/会場

2025年  2月  4日(火)14:00~15:30 オンライン 

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

  • イー・フォース株式会社
  • 株式会社アレックス

受講をお勧めしたい方

  • OS検討をしている方
  • 音声再生を検討している方
  • RX/RA/RZでソフトウェア開発を検討されている方
  • 製品に付加価値を見出したい方

受講に必要な前提知識

  • 特になし

内容

マイコン内蔵の小さなメモリだけで動作するように最適化されたコンパクトRTOSを持つイー・フォース社と音声ガイダンスを得意とするアレックス社による各種ソリューションを紹介します。製品に付加価値をつけ、魅力ある製品の開発にお役立ていただけるセミナーです。

[イー・フォース株式会社]
イー・フォース社の組込みOS向けに最適な、μITRON4.0仕様のRTOSである、µC3をはじめとしたルネサス対応の製品のご紹介。

  • GUIベースでRTOS、TCP/IP、デバイスのコンフィグレーションからベースコードの自動生成まで行います
  • ルネサスのMPU/MCUシリーズに対応済み
  • TCP/IP、セキュリティ、FileSystemなど多彩なミドルウェアをオプションで用意。

[株式会社アレックス]
音声ガイダンス・音声アナウンス・警報音などを搭載する製品向けに、専用の音声LSIを搭載する事なく、音声再生を実現した音声ソリューション「Sodiacシリーズ(音声ミドルウェア・音声IC、他)」をご紹介します。アレックス社では音声再生を搭載する為に必要な音声制作(録音・編集)から回路・基板の設計、音声データ・モジュールの量産までをトータルでサポートしています。お客様の製品に専用音声LSIなし、且つローコストで音声再生を実現することができます。

カリキュラム

  1. μC3とμNet3で実現する省メモリIoT開発 (イー・フォース株式会社)
    • RAマイコンに対応したRTOS μC3(マイクロ・シー・キューブ)のご紹介
    • 少ないメモリリソース動作するTCP/IPスタックμNet3(マイクロ・ネット・キューブ)のご紹介
    • IoT機器等の開発事例のご紹介
  2. 音声再生ミドルウェア「Sodiac」、及び、µC3を活用した音声アップデートのご紹介 (株式会社アレックス)
  3. まとめ

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

なし

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

AP-RA6M-0A

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年  2月  4日(火)